This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1112:输入端口损坏问题

Guru**** 2767475 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1112, ADS1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/679031/ads1112-input-port-damage-issue

器件型号:ADS1112
主题中讨论的其他器件: ADS1120

你(们)好

我的客户使用 ADS1112 + LM285-2.5。

原理图随附。

1) 1)未插入 R36 (1K)时、ADS1112的输入端口在几分钟后会损坏。 ADC2.5V 大约下降1.2V。

2) 2)当插入 R36 (1K)时、可能工作正常、没有损坏。

为什么会发生这种情况?

请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!


    根据原理图、没有任何可能导致器件损坏的东西。 使用连接到基准电压的输入应该是一个安全的测量。 但是、如果有问题、我需要了解更多信息。

    首先、客户如何知道设备已损坏? 输入是否显示为未连接? 在什么条件下会发生这种损坏? 我已经使用该器件进行了许多测量、并且从未发生器件输入中断。 此电路板上是否有任何高电压连接? 基准电压是否会使输入尖峰? 如果输入电压介于0V 和5V 之间、我看不到输入如何损坏。

    一个可能的问题是电源上有大电感器。 使用 ADC 中的数字电流(可能还包括电路板的启动浪涌电流)、ADC 的开关电流可能会导致 L (di/dt)的电源电压发生较大变化。 但是、我发现这不太可能造成损坏、但可能会破坏 ADC 的数字部分。

    无论如何、我都不知道在没有发生某种过压或 ESD 事件的情况下输入损坏的情况。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!


    我已经听过您的声音了一段时间、所以我想问您的客户是否已经解决了这个问题。 我现在将关闭此帖子、但如果有更多信息、您应该能够回复并重新打开此帖子。

    同样、如果有更多信息或您需要提出的其他问题、请回复此帖子。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、它未得到解决、并更改为 ADC1120。
    我们不知道为什么会出现这种症状。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!


    感谢您的更新。 如果他们的电路正常、很好。 但是、如果它们仍然存在 ADS1112或 ADS1120问题以及损坏的输入引脚、请通读我的帖子、看看它们是否有我最初的一些问题的答案。


    吴约瑟