This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015:用于设置警报的 ADS1015输入

Guru**** 2613325 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/680530/ads1015-ads1015-which-input-for-setting-alert

器件型号:ADS1015

我能否选择一个特定的输入、如 AIN2来发出警报。

我需要基于 AIN2高阈值和低阈值(而不是任何其他输入)的警报

要设置阈值、是否需要在每次上电时输入阈值、或者是否可以将其存储在 EEPROM 中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hitesh、


    ADS1015的比较器和阈值仅与 ADC 输出相关、不与多路复用器的任何特定输入设置相关。 因此、您无法真正设置输入设置的阈值。

    此外、每次上电时都需要输入阈值。 寄存器值的设置方式与数字中的触发器相同、而不是 EEPROM 设置。

    如果您对 ADS1015或其他器件有任何其他问题、请随时回帖。


    吴约瑟