This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:混淆了 ADS1299数据表

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/679847/ads1299-confused-in-ads1299-datasheet

器件型号:ADS1299

尊敬的 TI 人:

   我在 ADS1299中有一个问题、如下面的原理图所示、 ads1299的输入电压 会降低到源的1/10、但我 通过 参数计算结果。  我不同意数据表。

如果有错误,请告诉我。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sara、

    感谢您的发帖!

    您能更详细地描述您的问题吗? 您施加的输入信号是什么、输出结果是什么样子的?


    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ryan、
    感谢您的回复。
    很抱歉、没有清楚地描述问题。 我没有测试电路。 如上所示、仅参考数据表中的 sch、对于电路参数、我计算的结果与数据表的结果不同(输出为输入的1/10)。 我不确定哪一项是正确的。
    您是否会对该信号进行解释并纠正我的错误?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sara、

    我想我理解您现在的意思、您似乎在数据表中发现了错误。 )

    原理图显示了10.3k 和952k 的电阻分压器电路。 该比率将使输入衰减1/100、而不是1/10:

    10.3 /(10.3 + 952)= 0.0107。

    我认为原理图绘制错误、但文本说明和图75是正确的。 让我与编写此部分的工程师进行仔细检查、然后返回给您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ryan、
    非常感谢。
    正在等待您的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sara、

    图74所示原理图中的信号源的振幅应为330uVrms。 这通过电阻分压器进行分压、以便在 ADS1299输入端提供3.53uVrms 电压。

    图75显示了在对 ADS1299输出进行额外的低通滤波和直流移除之后产生的正弦波(以输入为基准)。

    此致、