This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8598S:数字滤波器

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/680336/ads8598s-digital-filter

器件型号:ADS8598S

您好!

我的数字滤波器的信号中存在一个奇怪的问题。

测试 信号为正弦(1Vpp、10Hz)。

我把鱼头三根卷合在一起。

当我设置 OS[2:0] =[110]时、第一个通道类似于输入短路。 当我设置 OS[2:0]=[000]时、第一个通道为正弦信号。

但是、第二个通道和第一个通道始终是正确的。

我不知道为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢 您在 E2E 上提出的问题。

     当 OS=110时、您可以上传 CH1上的内容(屏幕截图或代码)吗? 您还能包含 CONVST/BUSY/NCS/NRD 信号的屏幕截图/图表吗? 顺便说一下、您的吞吐量是多少?

     

    谢谢。

    此致

    戴尔