This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:具有 PGA 增益128的 ADS124S08的输入阻抗

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/680304/ads124s08-input-impedance-of-ads124s08-withpga-gain-128

器件型号:ADS124S08

我使用  PGA 增益128配置单端输入。    输入引脚 AIN-   接近基准电压?  我想知道 INS 的输入阻抗,有人可以告诉我   吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户:3863451、

    启用 PGA 后、输入阻抗非常高、但我们不专门指定阻抗、而是指定电流、因为它将包括任何器件泄漏和偏置电流。 在 ADS124S08数据表第9页的第7.5节中、您将在电气特性表中看到电流。

    您必须考虑的一个因素是、在启用高增益和 PGA 的情况下、您无法将输入连接为单端。 请参阅数据表第8页上模拟输入中的第7.3节、其中指定了相对于 PGA 设置的绝对电压输入。

    此致、
    Bob B