This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588S:ADS8588S PGA 设置问题。

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8588S, ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/680263/ads8588s-ads8588s-pga-setting-issue

器件型号:ADS8588S
主题中讨论的其他器件: ADS8688

尊敬的 TI 团队。

我想问一个有关 ADS8588S 的问题。

能否在 ADS8588S 内单独设置 PGA?

对于 ADS8688、可将内部 PGA 设置为寄存器、但 ADS8588S 数据表未找到 PGA 设置。

请检查。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chun、

    ADS8588S' 输入(±10V 和±5V)可通过硬件引脚8 (范围引脚)进行引脚编程、该 ADC 没有软件模式、这是与 ADS8688相比的另一种 ADC。 您能告诉我您需要的采样率范围是多少? 谢谢。

     

    此致

    戴尔