This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:如何设置粗延迟

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/680056/dac38j84-how-to-set-coarse-delay

器件型号:DAC38J84

您好!  

我的客户对 DAC38J84有疑问。

[问题]
您能告诉我如何设置粗延迟吗?
我正在传输以下 Regiser、但该设置未得到反映。
CONFIG15 ADD:0xF 位15:14 output_delayab
我正在观察 DACA 和 DACC 的输出。
是否有任何其他必要的设置和程序?

感谢您的合作。

此致、  

Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaede、

    上面提到的粗延迟具有非常精细的分辨率。 在使用737.28MHz DAC 时钟进行测试时、延迟(0-3)的范围为0至4ns。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    感谢您的回复!

    我了解粗延迟。

    我的情况如下。


    DAC CLK = 921.6MHz
    我使用示波器检查输出 od DACA 和 DACC。
    我发送寄存器(CONFIG15 ADD:0xF BIt15:14 output_delayab 0→3个时钟周期)
    但是、我无法确认输出延迟。

    您能告诉我设置粗略延迟所需的寄存器或过程吗?

    此致、

    Kaede Kudo