This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA900:使用评估板和软件在 PGA900中对已经构建的进行编程

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/679941/pga900-programming-an-already-build-in-pga900-with-evaluation-board-and-software

器件型号:PGA900

大家好、

我想使用 PGA900对压力传感器进行温度补偿。

是否可以使用评估板和软件通过 UART 对 PGA900中已构建的进行编程(PCB 在本例中具有 IC)?

谢谢 Kolja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kolja、

    要对 OTP 存储器进行编程、您还需要访问 VP_OTP 引脚、以便将其上拉至7.5伏以进行编程过程。 通常、在生产环境中、PGA900在作为最终系统的一部分进行组装之前会进行编程。 从此处开始、接口通常通过 OWI 完成、因为它无需额外的线路即可进行通信。

    此致、