This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:单端缓冲器输入-至系统接地还是2.5V 基准?

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/680172/ads1256-single-ended-buffer-inputs--to-system-ground-or-2-5v-reference

器件型号:ADS1256

我们使用 ADS1256将8个单端信息通道数字化。 由于我们的系统在所有输入上都是5V 满量程、因此我们不使用 PGA 或内置缓冲器。 我在前面的讨论中看到、为了最大限度地延长稳定时间、可能需要将电容器连接到 ADC 的输入端。 它们是连接到系统接地还是连接到 AINCOM、从而连接到2.5V 基准电压?

谢谢:

罗斯·斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross、

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    通常、我们建议在输入端使用差分滤波电容器、以帮助实现抗混叠/噪声滤波。 为了使这些电容器最有效、您需要在差分输入之间连接它们...我知道您说的是测量是单端的、但 ADS1256仍然以差分方式测量所有电容器。 因此、如果您测量相对于 AINCOM 的所有输入、您将在 AINx 和 AINCOM 之间连接电容器。

    在每个模拟输入和 GND 之间连接电容器更有助于提供共模噪声滤波、这可能不是单端测量的主要考虑因素。

    此致、
    Chris