This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293EVM:在 EVM CSB 电压错误上使用 SPI 接口

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293EVM, ADS1293, ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/679898/ads1293evm-using-spi-interface-on-evm-csb-voltage-error

器件型号:ADS1293EVM
主题中讨论的其他器件: ADS1293

你好

我对 EVM SPI 接口有一个奇怪的问题

我使用 USB 连接到计算机、在 ADS1293evm SPI 接口中有两个问题

问题1:

当我将 USB 插入计算机而不执行 ADS1293应用程序时

CSB 电压很低、但在正常情况下应该是高电平、对吧?

当我执行 ADS1293应用时、CSB 电压变为高电平

ADS1293应用在启动时是否进行过任何设置?  

如果没有执行 ADS1293应用程序、这个问题似乎会阻止 SPI 接口

问题2:

我的项目的目标是使用 nrf51822通过 SPI 接口连接到 ADS1293

但是、当我在 ADS1293evm 中连接 SPI 引脚时、它不起作用。

当 CBS 为高电平或低电平(意味着打开 ADS1293应用程序或不打开)时、它在读取 ADS1278寄存器时接收到零

它是否可以在将其他 MCU 连接到 SPI 接口而非 MSP430的 ADS1293evm 中工作?

这是否是 ADS1293evm 上的 MSP430仍在运行、同时将另一个 MCU 连接到 SPI 接口的问题?

提前感谢您、我有太多问题。

感谢所有阅读文本的人,因为我的英语写作技巧不好。

正伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Zhengwei、

    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛!

    即使在打开 GUI 之前、EVM 上安装的固件也会在电路板通电后立即运行。 我想这就是您观察到 CSB 低电平的原因。 如果您尝试连接到外部处理器、则应断开 SPI 信号与 MSP430的连接。 卸载 R2、R4、R25、R26和 R28。 请注意、在您使用 NRF51822开发项目时、我们的团队无法支持您对软件所做的任何更改。

    此致、