This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:ADS1292R 电流消耗问题

Guru**** 2968070 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/679973/ads1292r-ads1292r-current-consumption-problems

器件型号:ADS1292R

我对 ADS1292R 电流消耗有2个问题、请帮助我理解、谢谢! :

  1. 我如何理解该表的含义? 当器件实际以不同模式运行时、消耗了多少电流? 在以下条件下、我们的实际器件的电流消耗测量值为2.2mA:VDD = DVDD = 3.3V/2K  SPS

  2. 如何了解 RLD ISC 参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Morgan、

    感谢您的发帖!

    当数据速率更高时、器件总功耗将略有增加、但我没有任何可用于确认多少数据的表征数据可供分享。 如果与电气特性表顶部的设置(即500SPS、增益= 6等)匹配、总电流消耗是否看起来正确? AVDD = DVDD = 3.3V 时的典型流耗应约为280uA。 如果您启用 RLD 放大器、该放大器只应再增加5uA、因此我预计总电流小于300uA。

    RLD 放大器的短路电流是其在输出电压崩溃之前能够提供的最大电流(即、在与接地进行低阻抗连接的情况下)。 这应该比正常运行时所需的更多。

    此致、