This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:NCO 测试配置

Guru**** 2611885 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/679283/dac38j84-nco-testing-configuration

器件型号:DAC38J84
主题中讨论的其他器件: LMK04828

大家好、

我已将 DAC38J84至 Microblaze 配置为 NCO 测试模式、以检查 SPI 是否正常工作以及时钟和电源是否正常。 以下是我的寄存器配置:

0x2F0001、
0x302000、
0x022050、

0x1BC100、

0x1A0020、
0x317808、
0x320360、
0x33AF70、
0x3B0000、
0x3C9050、
0x3D00B6、
0x3E0148、

0x143333、
0x153333、
0x163333、
0x173333、
0x183333、
0x193333、
0x120000、
0x130000、
0x1F1140、
0x1F1142、
0x1F1140、
0x03F301

LS 有人可以帮助我验证此配置吗? DAC CLK= 250MHz。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../250M_5F00_Fs_5F00_50M_5F00_NCO_5F00_only.cfgJDY、

    随附的文件具有寄存器设置、可通过250MHz 输入时钟获得50MHz NCO 输出音调。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0042.DAC_5F00_regs_5F00_configuration.docxhiJim、

    真诚地感谢您的帮助、它非常有效!! 我的芯片 DAC38J84未损坏、有50MHz NCO 信号输出!

    但现在、我已经配置了芯片 DAC38J84的寄存器以适应我的项目。 芯片的引脚 DACCLKP 和 DACCLKN 连接到 LMK04828的器件时钟输出引脚、并配置为250MHz。 DAC 时钟为250MHz、JESD 块的线速率为2.5Gbps。 SERDES PLL 的输出频率为2.5Gbps。 LMFS 为8411模式。 我的设计中没有内插。 此外、我不使用混频器块、QMC 块和分数延迟功能、DAC 的输出直接来源于从 FPGA 接收到的 JESD 块数据。
    我已经配置了芯片、但没有输出。 连接是我的配置。 自从去年11月以来、我已经配置了这个芯片的寄存器很长时间。 L 太累了。 芯片很难正确配置。 我恐怕我的老板很快就会对我缺乏耐心了。 那么、您能帮助我验证我的配置还是为我提供正确的配置版本吗? 如果可能、您能否为我的设计提供完全正确的寄存器配置。 非常感谢。