This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC34H84:FMC-DAC-ADAPTER REV-D 引脚配置与 DAC34H84评估板不匹配

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC34H84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/679585/dac34h84-fmc-dac-adapter-rev-d-pin-configuration-is-not-match-with-dac34h84-evaluation-boards

器件型号:DAC34H84
主题中讨论的其他器件: FMC-DAC-ADAPTER

全部交易;

      我带来了带 FMC-DAC-ADAPTER 的 DAC34H84评估板、用于连接 Zynq ZC702板。 我遇到了他们的引脚连接、似乎 DAC 具有180引脚的连接器、而 FMC-DAC-Adapter 具有160引脚。

1) 1)此电路板是否与 Xilinx Zynz ZC702 FPGA 电路板进行校正或兼容?

2) 2) FMC-DAC-Adapter 是否与 DAC34H84评估板兼容?

 谢谢、此致

Imran Sheikh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Imran、

    两个连接器都有三组。 在适配器板的第一组中、每三个 GND 引脚被移除。 这两个连接器的尺寸相同、将相互插入、但不会进行这些 GND 连接。 两个连接器均使用所有其他 GND。 这就是为什么在一个连接器中减少20个引脚的原因。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jim