This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1600RF:时钟抖动要求

Guru**** 2912410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/679522/adc12d1600rf-clock-jitter-requirements

器件型号:ADC12D1600RF

您好!

在有关输入时钟抖动(Tjmax)的数据表(6.1.2.5)中、有一个使用2^(N-1)的公式、其中 N 是以位为单位的 ADC 分辨率。  

我的问题是、该器件中的 N 是12、还是应该查看 ENOB、其中提到有效位数实际上是~9。 (查看数据表表格和输入频率和模式图)。

由于我的频率约为1300MHz,如果 N=12,我得到 Tj=~15fSEC;如果 N=9,我得到 Tj=~120fSEC。

哪一项是正确的计算方法?为什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Assaf

    对于该计算、您应该为您的应用使用目标 ENOB。

    您可能还想查看此应用手册(AN-1558)、其中讨论了给定目标 SNR、输入频率和 ADC 固有孔径抖动规格时允许的时钟抖动。

    以下是应用手册的直接链接: http://www.ti.com/lit/an/snaa036b/snaa036b.pdf

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!!