This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM15851EVM:电源网络(使用铁氧体磁珠)

Guru**** 2766765 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, TPS54327, LMX2581, LM15851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/679382/lm15851evm-power-supply-network-ferrite-beads-usage

器件型号:LM15851EVM
主题中讨论的其他器件: LMK04828TPS54327LP3878LMX2581LM15851

你好!


我正在为射频采样宽带接收器设计电源网络、并使用 LM15851EVM 作为起点。 由于此类系统需要为所用的敏感器件提供滤波良好的低噪声电源、因此使用铁氧体磁珠来清理电源轨。 我对 LM15851EVM 中使用的滤波策略有几个问题。

例如、让我们以 LMK04828电源之一(例如 Vcc2网络)为例。 所有这些都从 TPS54327开关稳压器开始。 如果我理解正确、L7、C158、C159形成的低通滤波器的目的是滤除开关稳压器产生的残余电压纹波。 此外、在最常见的方法中、负载检测到的该滤波器的输出阻抗应保持足够低、并且在所有使用的频率范围内不应出现相当大的峰值。

因此、我决定与微波办公室(NI AWR 设计环境)一起检查此 LPF。 我使用了制造商提供的 LPF 组件模型。 我已经看到、滤波器传递函数在~70kHz 时具有~17dB 的峰值。 此外、我还看到滤波器的输出阻抗在相同频率下具有峰值、达到~3欧姆。

放置在 LP3878 LDO 后面和 LMK04828各个电源引脚上的滤波器在数百 kHz 的频率区域中也具有峰值。 L2和 C103 (以及类似的 LPFS)形成的 LPF 在~400kHz 时的输出阻抗峰值为~100 Ω。

一方面、我们需要消除谐振峰、另一方面、我们需要消除所有峰值。 我很困惑。

据我所知、抑制此类峰值的最有效方法是在铁氧体磁珠之后使用具有一些 ESR 的大型电解电容器。 但 LMK04828和 LMX2581具有许多不同的电源引脚、因此为每个电源引脚使用电解电容器似乎是不合理的。

我有以下问题。
我是否错过了什么? 我的方法是否过于保守? 在为 EVM 设计电源网络时、您使用了哪种策略?

提前感谢。


此致、
维也纳国际中心

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vic:

    您说得非常正确、电源应该在目标频谱中为负载提供一个良好的低 Z、并且具有平坦的响应。

    我认为你的做法没有什么值得做的。 您可能会发现我们的 LM15851设计的电源存在一些缺点。

    此外、LMX2581和 LMK04828是具有大量片上稳压功能的器件、因此如果功耗不理想、您仍将获得出色的性能。

    对于电源去耦、我建议遵循每个器件的 EVM 指南。

    但愿这对您有所帮助

    此致、Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon。


    感谢您的回答。


    此致、Vic。