This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42JB49EVM:ADC 和 KC705连接

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS42JB49

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/678830/ads42jb49evm-adc-and-kc705-interfacing

器件型号:ADS42JB49EVM
主题中讨论的其他器件:ADS42JB49TSW14J10EVM

您好!

我 已按照 TSW14J10 FMC-USB 插入器卡用户指南设置 ADS42JB49、TSW14J10和 KC705系统。

 已 使用转插卡连接 ADS42JB49和 KC705。

设置 TSW14J10EVM 上的跳线设置以将 JTAG 信号路由到 FMC (JP2、JP5 2-3)

使用 ADS42JB49_EVM_LMF421_250M.cfg 文件配置 ADC (可与 ADS42JBxx EVM GUI 安装一起提供)

通过 HSDC GUI、我已下载 KC705的可用固件(TSW14J10_KC705.SVF)。

但我可以看到、没有配置 FPGA、并且没有任何 LED 亮起、如用户指南中所述。 我是否缺少设置过程中的任何步骤? 我们将感谢您在这方面提供的任何帮助。

-Yogitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yogitha、

    我们将关注您的问题、并尽快与您联系。

    此致、
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TSW14J10_5F00_ADS42JB49.pptxYogitha、

    您是否在 TSW14J10和 KC705之间连接了带状电缆、如所附图片所示? 将源代码下载到 FPGA 时需要执行此操作。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我没有连接带状电缆。 以下各行来自 TSW14J10 EVM 用户指南  

    如果 FPGA 开发平台的 JTAG 信号在 FMC 连接器上布线、则可以设置跳线 JP2-5 (分流引脚2-3)、以将这些信号路由到 FMC 连接器而不是 JTAG 连接器。

    我理解这一点、因为 FPGA 编程需要使用带状电缆或跳线设置将 JTAG 信号路由到 FMC。 您是不是说我们只能使用带状电缆对 FPGA 进行编程。 那么、我们通过分流 JP2和 JP5实现了什么。

    我将连接 JTAG 电缆并更新您的信息

    -Yogitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yogitha、

    默认情况下、我们更希望客户使用带状电缆并将 JP2-JP5分流器设置为引脚1-2。 出于某种原因、KC705存在问题、不允许 TSW14J10 使用 FMC 连接、但我不记得原因。

    此致、

    Jim