This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:用于 Arria V 的定制固件、允许在 RAM 中存储多个触发样本

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12J4000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/678965/tsw14j56evm-custom-firmware-for-arria-v-to-allow-storing-multiple-triggered-samples-in-ram

器件型号:TSW14J56EVM

我正在研究利用 TSW14J56EVM 和 ADC12J4000的合成孔径雷达后端。 在 ADC 为1.6G 时、雷达需要至少运行5秒、但它每333us 只需要采集大约5us 的数据(这是我们预计接收线性调频脉冲的时间)。 捕获板上的4GB RAM 不足以连续运行5秒、但如果我们仅在需要的时间段内进行捕获、这就足够了。

因此、我想开发固件、在通过 USB 卸载多个触发捕获之前、将它们存储在 RAM 中。 我在下面链接的主题中看到、TI 可以提供固件以供使用并提供可能的支持。 情况是否仍然如此?

e2e.ti.com/.../1229387

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darren、

    我们将关注您的问题、并尽快与您联系。

    此致、
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、

    如果您在 TSW14J56EVM 上查找 Arria V 器件使用的源代码、可在 TI 网站上的 TSW14J56EVM 产品文件夹中下载该源代码。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、

    谢谢! 我找到并下载了固件。 遗憾的是、当尝试在 Quartus Prime 中打开它时、操作失败、因为路径超过260个字符。 我在 Windows 中启用了长路径、但限制必须在 Quartus 内部、因为它仍然存在。 是否有权变措施的想法? 我猜测固件是在不同版本的 Quartus 上开发的、因为大路径名是项目内部的(否则、我只需选择较短的路径)。 也许是 Linux... 尽管 Altera 文档表明字符限制也适用于 Linux 和 Mac 上的软件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、

    我们的软件开发团队对此进行了尝试。

    此致、

    Jim

    "请将固件源代码安装在具有短路径名的文件夹中、如"C:\TI"

    将源.Qar 文件从"TSW14J56RevD Respin FW"重命名为较小的名称"J56D"

     

    我们 执行了相同的过程、并在 Q14.0中成功恢复了.Qar 文件。

    您也可以缩短恢复的项目名称、例如"J56D_R"

     

    我们可以在其他 Quartus 版本中恢复该项目、并且安装了 ArriaV GZ 器件支持、但最好使用 Q14.0。