This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC088S085:DAC 断电后的 WRM 或 WTM 时间-gt;打开

Guru**** 2815205 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC088S085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/678624/dac088s085-time-for-wrm-or-wtm-after-dac-power-off--on

器件型号:DAC088S085

团队

您能否查看以下问题?

1.您能否检查 DAC088S085的 DAC 断电后 WRM 或 WTM 的时间->打开?

问题是我的客户在 DAC 断电后使用60mA 的 WRM ->打开、但 DAC088S085不是 working.e2e.ti.com/.../DAC088S085-.xlsx

2.在附加波形中 SVCC 电源和 DAC 操作开始时间的时序是否没有问题?

 -5V 接通后 、SVCC 接通时间 用了1秒、而 SVCC 接通后、DAC 启动时间用了60ms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Danny:

    感谢您的查询。 我无法理解您所面临的实际问题。 您所说的"不工作"到底是什么。 我无法从图中弄清这一点。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Danny:

    我将关闭此主题、因为我们将通过电子邮件跟踪此主题。

    此致、
    Uttam