This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC9881:干扰抑制

Guru**** 2973790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/679250/dac9881-glitch-reduction

器件型号:DAC9881

你(们)好

我正在考虑在运行18或20位的 DAC 应用中使用外部 S/H 开关。

我已阅读文档<a href="">">www.ti.com/.../tidu022.pdf""> ti.com.cn/lit/ug/tid022/tidu022.pdf"

《马修·索达》。

开关是否受控、以便在加载非主要代码时不会打开/关闭开关-如何操作? 从微控制器的输出中输出?

采样/保持开关电路是否噪声过大、无法始终在所有代码下运行?

此致 Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Martin、

    TI 参考设计主要用于讨论模拟内容。 软件实现由用户决定。 关于干扰减少、本文档使用中量程主进位转换作为显示干扰减少的代码、因为这应该是最坏的情况。 如果您愿意、您可以为开关实现一些智能、以便仅在主要进位转换中实现。

    在频谱的另一端、您还可以选择为所有代码启用 S+H 操作。 与文档中显示的主要进位转换结果相比、不应存在任何明显的噪声减损。