This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7946:低 SCLK 速率

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7946

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/678977/ads7946-low-sclk-rate

器件型号:ADS7946

在 SCLK 时钟速率为2-4 MHz 的情况下使用 ADS7946是否存在任何问题?  控制此 ADC 的处理器无法以比此快得多的速度运行 SPI 总线、100k-200ksps 的采样率足以满足应用需求。  

数据表提供了最大时钟速率、但不提供最小时钟速率。 有一些有关以较低采样率运行的信息、但这仍然假设 SCLK 为40MHz。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    ADS7946 ADC 在2-4MHz 的 SCLK 频率下运行时不会出现任何问题;只要满足表1的时序参数。

    对于采样率小于2MSPS 的情况、可使用频率较低的 SCLK。 但是、最好使用40MHz SCLK 并通过为 CS 选择较低的频率来降低器件速度、这样可以延长采集时间。

    没有针对 SCLK 频率的显式低限值。  如果使用极低的 SCLK 频率、则由于泄漏电流、采样保持泄漏电流可能成为误差源。 但是、在2-4MHz 下运行时不会出现问题。  由于该帧包含大约~16个 SCLK、因此可实现的最大采样率为~117kHz

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、
    感谢您的快速响应和详细信息。

    一个问题-如何计算最大采样率为~117KHz。 在4MHz 加上80ns 采集时间的16个时钟会导致频率高于200KHz。 我是不是计算错误?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    上述帖子提到您可以使用2-4MHz SCLK 频率;因此、使用最差的2MHz SCLK 频率、并且假设您每帧使用~17xSCLK、即16个 SCLK 读取数据、1个 SCLK 执行 CS 切换、这将产生大约~117kSPS。

    是的、正确答案、如果您使用的控制器允许您使用16个 SCLK +精确使用80ns 的最小采集时间来切换 CS、假设 SCLK 频率为4MHz、这将产生~245kSPS;在2MHz 的 SCLK 频率下、这将产生123.7kSPS。

    非常感谢、
    Luis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    好的、这是有道理的。  我忘记了 CS 脉冲宽度可能与 SCLK 时序相同。