This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:校准过程和设置

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/678338/ads1256-calibration-procedure-and-settings

器件型号:ADS1256

大家好、我想知道如何解读 ADS1256的3 OFC 和3 FSC 寄存器。

在手册中、他们将讨论如何执行系统偏移校准和系统增益校准。 此操作将更新 OFC 和 FSC 寄存器。 但是对于 OFC、它们是3个、对于 FSC、它们也是3个??? 您如何知道芯片在何处存储了最后的校准设置? 或者,您如何知道他将哪些 OFC、SFC 参数作为当前设置?

此致、

BERT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、BERT、

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    ADS1256校准命令将进行多次转换,这些转换的平均值将用于更新 OFC[0:2]或 FSC[0:2]寄存器(取决于您是执行偏移校准还是增益校准)。

    应更新所有三个寄存器、您将知道何时会更新、因为/DRDY 引脚将变为低电平、以指示校准已完成。 校准后、您可以使用 RREG 命令读取新的校准寄存器值。

    我希望这对您有所帮助、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Chris 提供的额外信息。 这很有用。 平均而言、我意识到 ads1256是一个24位 dac 转换器。 因此、这意味着您需要填充3个字节才能达到24位。 或3个8位寄存器。 我没有意识到微调偏移和满量程增益校准也是如此。 检测的另一个有趣之处是,24位中的每个字节都可以单独修改。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BERT、

    很高兴我能提供帮助! 如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、
    Chris