This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8411EVM-PDK:DXP 软件错误

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: DXP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/678127/dac8411evm-pdk-dxp-software-error

器件型号:DAC8411EVM-PDK
Thread 中讨论的其他器件:DXP

您好!

安装后打开 DXP 软件时、会显示错误"VI 不可执行。需要 LabVIEW 的完整开发版本"。

我是否需要获得许可的 LabVIEW 才能运行此软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepali、

    这是一个有趣的错误。 您不需要完整版 LabVIEW 即可运行该软件、在过去几年中、我没有听说有人报告过类似的问题。 安装程序与 LabVIEW 运行时引擎的版本捆绑在一起、该版本应该足以使应用程序启动并运行。

    您可以在“程序和功能”下的 Windows 控制面板中检查 LV 运行时是否存在。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    杜克

    我在您提到的路径下找不到"LV runtime (LV 运行时)"文件。我该怎么办?
    此外,尝试重新安装,但出现相同的错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepali、

    抱歉回复很慢。 我出差时不在办公室、电子邮件/互联网访问受限。

    我不能真正猜测安装程序为什么没有正确安装 LabVIEW 运行时、因为它肯定是安装包的一部分(实际上是非常大的一部分)。 我在此阶段的最佳建议是直接转到 NI 并下载运行时。

    knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails

    否则、如果您可能会因为 Windows 端的某些内容而阻止安装、因为您的用户帐户缺少某些权限、您可能会考虑以管理员身份运行安装程序。 如果我们在 LabVIEW 运行时遇到问题、我怀疑驱动程序也会遇到问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杜克

    感谢您的评论。 我意识 到我不是作为 admin 进行安装、因此我使用 admin 权限运行了安装程序、然后安装了所有必要的文件(包括运行时间 LabVIEW)。