This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:不带 RLD 的 ADS1292R 基准电路

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/679333/ads1292r-ads1292r-reference-circuit-without-rld

器件型号:ADS1292R

你(们)好,先生。

请向我们分享 ADS1292R 电路提示/参考、不存在 RLD 风险。

不带 RLD 的双导联 ECG (双电极 ECG),不带 RLD 的 DO RA、LA、LL 输入
2、RA、LA、LL 输入 IN1、IN2滤波器? 用于呼吸功能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip、

    感谢您发帖。

    请您澄清您的问题吗?

    1:您询问的是双电极 ECG、但您提到的是 RA、LA 和 LL。
    #2毫无意义。 请详细说明。

    此致、