This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5158:有源视频解码器建议(2018年4月4日)

Guru**** 2503645 points
Other Parts Discussed in Thread: TVP5158, TVP5150AM1-EP, TVP5150, TVP5147, TVP5160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/677781/tvp5158-active-video-decoder-recommendation-4-april-2018

器件型号:TVP5158
主题中讨论的其他器件: TVP5150AM1-EPTVP5150TVP5147TVP5160

TI 建议在 新设计中使用什么来代替 TVP5158? 我找到 了 TVP5150AM1-EP;但是、我宁愿不丢失输入通道和输出位深度。  

我很高兴听到任何建议。

谢谢、

扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zach、

    具体取决于您的要求。

    TVP5158是唯一真正的多通道器件。

    TVP5150/51是最便宜、最小和最低功耗的器件。

    TVP5147的质量更高、支持一些附加模式。

    TVP5160是最高质量(3D 梳状滤波器)、但需要外部 SRAM。

    BR、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    TI 对 NRND 器件的支持有哪些限制?

    对于 TVP5158、芯片所需的特定应用程序是否升温?

    谢谢、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zach、
    遗憾的是、支持 TVP 系列的设计极其有限。

    大多数器件都相当简单、并且通常在大多数主要采用默认设置的客户需要时正常工作、但如果您希望在特殊或非标准模式下使用它们、则可能无法提供支持。

    TVP5158是最复杂的器件、因为它具有多种可能的配置、并且提供的支持级别最低。

    BR、
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用两个 TVP5150AM1-EP 芯片而不是一个 TVP5158芯片、可以添加/丢失哪些功能?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们是非常不同的芯片。

    TVP5158可处理4个模拟输入流以及音频、并将数字流多路复用为单个输出流。

    TVP5150是单通道输入、单通道输出视频解码器。 它不处理音频、由于它是单通道器件、因此无法将多个流合并到单个数字输出中。

    BR、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    您建议我使用哪种芯片代替 TVP5158、因为它是 NRND? 没有音频处理、我就不需要任何东西。 我可能还需要输出多路复用功能、除非通道较少的芯片以不同的方式处理多个输入。  

    谢谢、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 没有任何非有效 NRND 的解码器。

    请注意、NRND 只是意味着支持的设计受到限制。 这些器件仍将可用、目前没有使其过时的计划。

    BR、

    Steve