This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4245:ADS4245的单端至差分输入

Guru**** 2614205 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS4245, THS4503, LMH3401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/679113/ads4245-single-ended-to-differential-input-to-ads4245

器件型号:ADS4245
主题中讨论的其他器件: THS4503LMH3401

TI 是否提供任何单端到差分放大 器来驱动 ADS4245输入。我的输入信号是10MHz 模拟信号。我想避开数据表中提到的变压器电路。

此致

Sreekanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 在10MHz 工作频率下、有多种选择。 您可以查看 LMH3401和 THS4503等器件。

    -RJH