This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:使用 Quartus II 的 DAC3171EVM 定制应用

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3174, DAC3171EVM, CDCE62005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/678596/tsw1400evm-dac3171evm-custom-application-using-quartus-ii

器件型号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他器件:DAC3174DAC3171EVMCDCE62005

您好!

首先,为我的英语不好表示歉意,我希望你能理解我的问题:)。

我有一个 TSW1400EVM 和一个 DAC3171EVM。 我一直在使用 HSDC pro 和 DAC3174应用处理这两个板。 我还能够在 Quartus II 的 VHDL 中创建定制程序(打开某些 LED 或使用电路板本地振荡器的计数器)、并使用 HSDC pro 成功加载到电路板上。

但现在、我想制作一个定制程序来控制两个电路板(TSW1400和 DAC3171EVM)。 例如、我想从 CDCE62005创建一个 CLK 信号(来自 J9连接器中给定的 CLK)、使用这个信号作为我的应用的主时钟、然后将数据发送回 DAC。 是否可以执行类似的操作? 如果是、可以获得某种代码(无论它是 Verily 还是 VHDL)来查看两个电路板的迭代是如何工作的?

感谢你的帮助。

此致、

Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Nacho、

    我们将关注您的问题、并尽快与您联系。

    此致、
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nacho、

    我建议您使用 DAC3171EVM 用户指南和 DAC 3171EVM GUI 作为从 CDCE62005创建所需时钟信号的参考。 我们没有任何能够控制这两个板的代码。

    此致、

    Jim