This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC161S626:数据表问题

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/678391/adc161s626-datasheet-question

器件型号:ADC161S626

您好!

在数据表的第22页第8.2节中、建议为 Vref、VA 和 VIO 使用10uF 的钽电容器。  钽电容器是否确实是必需的?  是否有任何理由不使用陶瓷电容器?  此外、这是唯一推荐使用钽电容器的部分。  在下面的第9.1和9.2节中、建议为每个电源轨使用一个10uF 的电容器。  没有具体提到钽电容器。  通常、钽电容器是其较大 ESR 的首选、在某些情况下、这与 LDO 和电源输出类似。  对于该 ADC、我不确定钽电容器是否具有任何特殊优势。

请帮助澄清钽建议。

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从 ADC 的角度来看、电容器可以是陶瓷电容器或钽电容器。 查看驱动引脚的基准或 LDO 的规格。 一些基准将具有 ESR 要求。 只需确保电容器与电压源(基准或 LDO)配合工作。