This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8554:总体未调整误差计算

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8554

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/678156/dac8554-total-unadjusted-error-calculation

器件型号:DAC8554
主题中讨论的其他器件: analog-Engineer-Calc

大家好

有人可以帮助我计算 DAC8554芯片的总体未调整误差吗?

我无法从 IC 数据表中找到 INL 误差和偏移误差信息。  

我的设计具有0-1.25V 的 DAC 输出电压、并放大到0-10V 范围。

非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在某些较旧的产品中、INL 有时也称为"相对精度"、这也是该器件的情况。

    有时、一些较旧的数据表也使用零代码误差(或零量程误差)和偏移误差这两个术语。 判断差异的最一致的方法是、规格是否全部加载到 DAC 数据寄存器中、或者它是线性运行区域中的两个代码外推的最佳拟合行。 这是该 DAC 的情况、因此这里的零标度误差是偏移误差。

    您可以在数据表的第2页找到这两个术语。

    关于 TUE 分析、我想指出以下博文:
    e2e.ti.com/.../dac-essentials-how-accurate-is-your-dac
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Duke

    非常感谢您的回答。 我根据数据表进行了该误差计算。 您能否验证并确认这是否正确?

    再次感谢 您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajkumar、

    在很大程度上、您的单元转换过程看起来正确、唯一的问题是某些规格的解释方式。 例如、您无需将+/-2mV 外推至4mV。 该规格表明、偏移可以是2mV 高电平或2mV 低电平、但与理想值的偏差始终在2mV 以内、因此您无需将其扩展至4mV。 增益和 INL 误差也是如此。

    基本上、每个 TUE 计算将被除以2。 FSR 典型值为0.1677%、FSR 最大值为0.9718%。

    关于这些旧数据表的另一个注意事项是了解如何应用顶层条件。 基本上、每个规格都适用于-40°C 至105°C 的工作温度。 因此、0.1677% FSR 的典型值是室温行为、最大值是整个工作温度范围内最坏的情况。

    我还应该在我的第一次答复中指出我们在 TI.com 上拥有的一个工具,对此表示歉意。 有一个基于 LabVIEW 的计算器、我的一位同事将为您进行单位转换。 由于 LabVIEW 运行时引擎、下载内容有点大、但该 GUI 中还捆绑了其他一些有用的工具、您可能会发现这些工具很有用。

    该工具可从以下网址获得: www.ti.com/.../ANALOGUE-ENGINEER-CALC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是分析 DAC 精度的良好解释。 感谢您分享计算器链接。 我认为这个论坛对于澄清任何技术问题非常有用。