This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:熔丝组负载完成和错误代码

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/678383/dac38j84-fuse-farm-load-completion-and-errors-codes

器件型号:DAC38J84

在用于 DAC38J84初始编程的脚本中、我们添加了一个 sif_reset (寄存器0x2的位0)、然后读取 memin_efc_autoload (寄存器0x7f 的位15)以验证 DAC 是否已准备好进行编程。

 

我们注意到、在一段时间内、熔丝组自动加载将不会完成(未设置寄存器0x7f 的位15) 、而在其他时间、它将完成(设置寄存器0x7f 的位15) 、但在 memin_efc_ error 中包含和错误代码0x3 (寄存器0x7f 的位14:10)。

 

熔丝组负载完成是否需要特定的等待时间?

 

memin_efc_ error 中的错误代码0x3指示什么?  我们看不到这会阻止我们对寄存器进行编程。

 

如果我们的初始编程包括寄存器0x1a 和0x31 (数据表中唯一用熔丝控制的位表示的寄存器)、我们是否关心熔丝组负载完成还是熔丝组错误代码未返回预期值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Larry、

    如果您遇到 DAC 保险丝 ARM 自动载入问题、请检查 JTAG 接口的 TRSTB 引脚是否接地。 有关更多详细信息、请参阅数据表的第8.3节。

    谢谢、
    埃本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TRSTB 通过一个1K 欧姆的电阻器保持低电平。 TRSTB 的泄漏电流似乎比数据表高40uA、因为我在这个1K 欧姆电阻器上获得98mV 的电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Larry、

    从保险丝组加载的信息可微调内部电压、以实现最佳性能。 使用内部 PLL 时、如果保险丝组未完成或完成并出现错误、您可能会遇到 PLL 锁定问题。

    如果可能、请使用较低的电阻(如100欧姆)来下拉 TRSTB 引脚。

    保险丝臂确实需要一些时间来加载、建议您在继续执行寄存器配置的其余部分之前轮询自动加载完成位并确保该位为高电平并且保险丝臂自动加载没有错误。

    谢谢、
    埃本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eben、

    我为 TRSTB 下拉电阻器安装了一个0欧姆电阻器、但仍然会出现熔丝组负载错误。 导致这种情况的其他原因是什么?  保险丝组负载使用什么时钟?

    我没有将内部 PLL 用于 DAC 时钟。

    谢谢

    Larry