请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE5401-Q1 您好!
我们很感兴趣的是用更快的速度替换4通道12位6MSPS 同步采样 ADC。
查看 AFE5401TRGCRQ1、它每通道有2个输入:INX 和 IN_AUX。
INx 引脚在路径中具有 LNA 和 PGA、输入限制范围为0.25–0.5V。
是否可以将 IN_AUX 引脚用于高达2Vpp 的模拟输入?
是否可以配置 LNA 和 PGA 以增大输入电压范围?
INX_AUX 微型引脚能否达到可能的最低输入电压、然后将单端偏置为比负引脚高1V? 这将使我获得2V PP 的摆幅。
感谢你的帮助。 Keith