This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF80:关于数据表说明

Guru**** 2693455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/678681/dac38rf80-about-datasheet-description

器件型号:DAC38RF80

您好!

只是想确认描述的含义。

1) 1)第1/2页的0x0A 中的"警报"是否意味着可以通过以下寄存器屏蔽的警报? 我认为所有的警报都是或的、并且警报信息被输出到警报引脚、此引脚能够控制 ALM_OUT_ENA 的输出/不输出。

 第0页的-0x02和0x03

- 0x0E tp 0x11、第1/2页

2) 2) goofy 输出是否意味着意外/不需要的输出数据? 它位于1/2页0x0C 的 zero_INVLD_data 中。

 如果我的理解不正确、请告诉我这一含义。

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,

    1) 1)如果一个警报被屏蔽、它将不会对 DAC 的 ALARM 引脚产生任何影响。 正确的是、所有报警都进行了或操作、并在报警引脚上输出
    2) 2)是、goofy 输出意味着输出不需要或不正确

    谢谢、
    埃本