This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:ADS1292R EOL 预期

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R, ADS1292, ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/678609/ads1292r-ads1292r-eol-expectancy

器件型号:ADS1292R
主题中讨论的其他器件: ADS1292ADS1298

尊敬的先生/女士:

我目前正在使用 ADS1292R 数据转换器开发一款产品、该产品似乎运行良好、但是、我想知道以下信息:

a)该产品的预期寿命终止期限是什么?

B)如果此设备计划在3到5年内停产,您是否有可支持2个 ECG 输入和呼吸功能的替换产品,如 ADS1292R ?

c) ADS1292R 是否采用 QFN 封装?

此致、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    感谢您发帖并关注 ADS1292R。 我很高兴听到它能在您的设计中很好地发挥作用。

    包括 ADS1292在内的任何 TI 产品的预期寿命都没有结束。 有关 TI 停产政策的更多信息、请参阅以下链接:

    e2e.ti.com/.../3483.what-are-ti-s-policies-on-obsolescence-and-product-change-notices

    我们还有其他提供2+ECG 输入和呼吸的产品、例如 ADS1298。

    ADS1292R 采用32引脚 TQFP 和 VQFN 封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Alex、

    真是个好消息。 非常感谢。

    此致、

    John