This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84EVM:DAC38J84EVM

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/678848/dac38j84evm-dac38j84evm

器件型号:DAC38J84EVM
主题中讨论的其他器件:DAC38J84

 正在项目中使用的 DAC38J84评估板(DAC3XJ8X Rev D)无法正常工作。

错误消息 是 USB 未被识别。  已在不同的 PC USB 端口和不同的微型 USB 电缆中尝试使用。

 出现相同的错误。

FTDI FT223332 IC 是否可能有缺陷?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这很有可能。 您可以在完全不同的 PC 中尝试、只是为了确保它与计算机无关。 在极少数情况下、我看到器件出现故障、并显示您描述的错误。 您可以打开控制面板并查看 PC 是否可以识别是否有任何设备插入。 您可以尝试使用 FTDI 程序 FTProg (可从其网页获得)来查看是否可以访问该端口。 您还可以尝试卸载程序并重新安装、以便重新安装 FTDI 驱动程序。

    如果确实有问题、您可以通过您最初购买/购买的渠道提交设备以供退货。

    -RJH