This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/ADS114S08EVM:如何使用 TI Code Composer Studio 对 ADS114S08EVM 板进行编程

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08EVM, ADS114S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/678004/ccs-ads114s08evm-how-to-program-ads114s08evm-evm-board-using-ti-code-composer-studio

器件型号:ADS114S08EVM
主题中讨论的其他器件: ADS114S08

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想 使用 TI Code Composer Studio 对 ADS114S08EVM 演示板进行编程。 我认为该板没有电路内调试功能。 我可以看到使用 j-tag (J2)进行编程的配置。  

请帮助我确定要使用的调试器。  

我能否将此 J-tag (J2)引脚连接到 TI Tiva C launchpad 和程序的引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ajay、

    欢迎来到 E2E 论坛! ADS114S08EVM 的主要目的是演示 ADS114S08器件、同时使用 PC GUI 显示数据并控制器件。 它不是作为开发平台。 我们无法阻止您如前所述使用 EVM、但我们不会提供 EVM 上使用的固件源代码、因为某些代码是专有的。

    如前所述、我们最初使用 JTAG 连接器(J2)使用 Tiva 1294 Launchpad 调试软件、正如您所说的那样。 但是、这不适用于外部代码开发、因为这会影响 GUI 按预期继续使用 EVM 的能力。 换言之、我们担心在尝试开发新代码时、将失去使用当前代码进行进一步调查的能力。 我们的目的是让客户改用 J3连接器来开发代码。

    如果在 JP1添加跳线、则可以将板载 Tiva 置于复位状态、以阻止电平转换器(U5和 U7)与 ADS114S08进行通信。 此时、您可以将任何处理器连接到 J3连接器并开发代码。 此外、在使用 J3连接器时、您可以使用控制器所需的任何引脚、而不是仅限于 EVM 的特定引脚。 最后、Fly-Wire 的引脚数大致相同、您无需干扰板载 EVM 固件。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您分享有关此内容的信息。

    我想对 EVM 节点中的同一微控制器进行编程。 请告诉我可以使用哪个 JTAG 对此 EVM Borad 进行编程。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ajay、

    正如我在上一篇文章中所述、我们使用从 Tiva 1294 Launchpad (EX-TM4C1294XL Launchpad (X1连接器))到 EVM 上的 J2连接器的 JTAG。 ADS114S08EVM 不应用作开发平台、因此您的支持将非常有限。

    此致、
    Bob B