This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8867:ADS8867与 ADS8866引脚对引脚兼容吗?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8867, ADS8866, THS4551, THS4531, THS4521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/678709/ads8867-is-ads8867-pin-to-pin-compatible-to-ads8866

器件型号:ADS8867
主题中讨论的其他器件: ADS8866THS4551THS4531THS4521

大家好、

我的客户使用的是 ADS8866、他们对更高等级的 ADS8867感兴趣。 只想知道 ADS8867与 ADS8866引脚对引脚兼容吗? 他们是否需要修改电路才能使用 ADS8867?

非常感谢。

此致、

Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei-Hao、

    ADS8866是单端 输入器件、而 ADS8867是全差分输入版本。  它们需要模拟前端中的不同输入驱动电路、但从数字接口、基准电压和电压电源角度来看、它们是引脚兼容的。

    具有单端输入的 ADS8866转换模拟输入电压以接地端(GND)为基准;其中 AINM (负输入)通常连接到模拟接地端、其中负输入端的电压是固定的。

    ADS8867等全差分放大器可对其输入端(AINP-AINM)的差分电压进行转换、其中正输入端(AINP)和负输入端(AINM)均接受动态变化的信号;其中正负输入信号相互补充或反相。  具有 ADS8867全差分输入的器件通常使用 THS4521、THS4531、THS4551等全差分放大器(FDA)进行驱动、或使用运算放大器驱动每个输入(一个 OPA 驱动 AINP、另一个放大器驱动 AINM)。

    请参阅 TI 高精度实验室- ADC 培训课程和下图。

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs-sar-adc-input-types

    驱动全差分 SAR ADC 培训课程:

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs-driving-a-sar-adc-with-a-fully-differential-amplifier

    谢谢、此致、

    Luis Chioye

    精密 ADC 应用

    单端 VS 全差分输入

    全差分输入 SAR ADC


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、

    非常感谢您的清晰解释。 这真的很有帮助。

    此致、
    魏浩