This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:DAC8760

Guru**** 2510825 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/678729/dac8760-dac8760

器件型号:DAC8760

大家好。

DAC8760在4-20mA (单通道)输出中使用时有一个问题。 不使用升压输出! 并进行连接。

我已将 Rset 设置为外部15K Ω(+ 196K Ω)以获得超过20mA 的电流输出。 之前为19.997mA...

我不知道如何扩大下限... 似乎不可能低于4mA!!!

您能不能建议使用一种配置将 Iout 最小值降至4mA 以下。 非常感谢您的回复。 这是一个紧迫的问题。

等待快速回复。

你好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    如果我正确理解了您的问题、您正在问如何使器件的输出电流小于4mA?

    通过将 IOUT 范围位设置为0-20mA 范围或0-24mA 范围、可实现4mA 以下的输出。 则零标度代码将为0mA。 有关范围设置、请参阅数据表中的表12。

    谢谢、
    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett。 非常感谢您的快速回复。
    您建议的值是正确的、但(替代)设置使我们能够在输出电流标度上获得较低的分辨率。
    为什么不阻止该器件的电流值(略小于4mA)低于4mA、从而使整个范围不具有 DAC 的最低值的平坦区输出(大约为4mA)?
    我是否必须使用升压引脚来实现此"扩展"范围?
    请告诉我您对此有何看法。
    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您对 HART 信号有何看法? 我不需要这个。 禁用就足够了、将控制寄存器中的相对位设为零、将一个电阻器(15K 欧姆)连接到 ISET-R 引脚的接地端(对此有疑问... 电阻器在20mA 时很热...) 并将电容器(22nF)接地?
    请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    使用升压晶体管实际上只是具有更低的片上功率耗散的优势。 因此、使用此选项不会更改范围。 我们建议在大多数情况下使用内部电阻器、因为使用外部 ISET-R 会产生一些增益误差。 我相信、您获得低于4mA 电流的唯一方法是使用其他范围之一、而不使用某些代码。

    按照数据表中的规定、可以将一个15k Ω 电阻器从 ISET-R 接地。 除非按照数据表9.1.2.2中的说明将 HART 耦合到中、否则不需要将电容器连接到 ISET-R。 如果您不使用 HART、我们建议在 HART 引脚与地之间连接22nF 电容器。

    谢谢、
    Garrett