This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM73201-ARC-EV:电弧自检失败

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/676959/sm73201-arc-ev-failure-with-arc-self-testing

器件型号:SM73201-ARC-EV

您好!

终端客户发现160台设备中的6台设备在电弧自测期间在 PV 现场出现故障。 六个单位中有两个已送回台南三角洲。 经过分析,工程师发现 Q1晶体管存在问题(sna564f 应用手册/白噪声电路中的自检电路)。  在 Q1 更改为新的 Q1后、问题就消失了。

晶体管供应商:Ken

问题1:KTN222AS

1.如何选择 Q1和 Q2的 BJT? 如何选择 BJT 的 β 值或相关参数以进行优化考虑?

2.您能否将 Q1和 Q2的工作效率描述为下面的红色圆圈?

客户:WW 等级

应用:面向美国市场的 PVI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、
    我将此帖子发送给 TI 内部的适当 BU 以处理您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    在参考设计中,MMBT3904 (来自 www.diodes.com/.../ds30036.pdf )。 您是否检查了曲线示踪剂上的故障晶体管?

    此外、在系统实现中、Q1的发射极不应始终偏置;它只应在自检期间偏置。

    此致、

    Christo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    在过去几天中检查过帖子后、我们发现没有任何有用的信息来修复我们的查询。
    那么、您能否请本应用手册的作者弄清楚白噪声的工作原理。

    此致、
    Jerry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    需要您的帮助、以提供 有关以下查询的更多信息、作为客户的要求:

    1.白噪声的波纹

    2.如何在应用中选择 BJT?

    RGS

    Brian