This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:DAC8760

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/678724/dac8760-dac8760

器件型号:DAC8760

您好!

   我正在使用 DAC8760、当使用电压输出时、DAC 工作正常、但当使用电流输出时、警报引脚设置为低电平。

   当我读取状态寄存器时、结果为0x0008。

    根据数据表、这表示看门狗计时器已超时、但我尚未启用看门狗计时器、只要我已编程、我就确保配置的 DB2保持为0。

  有人能帮我解决这个问题吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranjith:

    这与我们在另一个主题上讨论的问题相同。

    让我们在另一个主题上继续讨论这个问题、我将关闭这个主题:

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。

    谢谢你