This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:TSW1400EVM + DAC902EVM:无同步输出

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC902EVM, DAC902

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/677311/tsw1400evm-tsw1400evm-dac902evm-no-sync-out

器件型号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他器件: DAC902EVMDAC902DAC3162

您好!

我正在对基于两个 DAC902的项目进行原型设计。 为此、我有两个 DAC902EVM 和两个 TSW1400EVM、并且我想让它们彼此同步。

我已经阅读了有关如何执行它的文档: ... (笑声) 电缆... HSDC GUI 中的触发选项... 主/从 TSW1400EVW...  

我完全遵循用户指南 SLWU87D 第3.1.3章中定义的内容,并遵循...

我的主要问题是,从主器件 TSW1400来看,四个同步 SMA 连接器上没有任何触发输出... 是否要设置其它选项/跳线才能使用它?

提前感谢

Andrea Fontana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈

    您能否通过将数据发送到一个 DAC902来验证 TSW1400EVM 是否获得有效时钟、并验证 DAC 输出是否正确。 在尝试触发器测试之前、对两种设置执行此操作。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我单独尝试了一个设置。

    我有有效的时钟(25MHz)、我生成了在外部示波器和频谱分析仪上正确观察到的150kHz 音调。

    但是、当我将 TSW1400的触发选项设置为主模式(使用一条同步输出和 EXT_TRG_INPUT 连接器之间的电缆)并且我单击 HSDC GUI 中的"Generate Trigger"按钮时、DAC 的输出变为1V、固定值。

    同时,我在另一个同步输出上放置了另一个示波器通道、正常触发器、上升沿,以查看它是否会触发,但没有...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈

    抱歉、CMOS 模式下的 TSW1400EVM 不支持此模式。 很抱歉用户指南可能引起混淆。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    这是一个真正的问题!

    我真的需要两个设置,在这两个 DAC 输出同步启动...

    有什么关于如何获得它的想法? 可以修改 TSW1400EMW 的 FW 以支持该功能?   (恐慌!!!!)

    谢谢

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈

    这种开发需要一些时间。  恐怕您唯一的选择是从 TI 网站下载固件并尝试自己添加此功能。 另一个可能更简单的选择是使用 CMOS 缓冲板或单个信号分离器找到一个 TSW1400输出到两个 DAC 的路由方法。

    此致、

    Jim