This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J64:ADS54J64 1GSPS?

Guru**** 2554080 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J64

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/726683/ads54j64-ads54j64-1gsps

主题中讨论的其他器件:ADS54J64

设计。

我将 ADS54J64视为反馈 ADC。

我需要支持1Gsps 和4通道的 ADC。

ADS54J64是一款4通道 ADC。

本文档的最大采样率为500Msps。

它是否能够为每4个通道提供1Gsps?

如何使用1GSPS?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利

    在双通道平均模式下、ADS54J64只能以1Gsps 的输出运行。 在此模式  下、器件会对 CHA 和 CHB 求平均值以提供一个输出、而对 CHC 和 CHD 求平均值以获得第二个输出。 对于此器件、您无法获得以1Gsps 运行的4个通道。

    此致、

    Jim