This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4405EVM:AFE4405的通信协议

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4490SPO2EVM, AFE4405EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/726185/afe4405evm-communication-protocol-of-afe4405

器件型号:AFE4405EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4490SPO2EVM

您好、Prabin:

 感谢您的回答。 我可以通过具有正确波特率的 python 代码访问 AFE490SPO2EVM。

但是、我正在尝试同时对 AFE4405 模块进行调整。 我是否能具有 AFE4405 通信协议规范。 ?

如果此主题已在原始主题之后发布、并讨论 AFE4490SPO2EVM、则管理员可以删除其他帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chang、

    AFE4405EVM 的通信协议规范与 AFE4490EVM 的通信协议规范相同。
    如果您正在寻找任何特定信息、请告知我们。

    此致、
    Prabin