This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5672A:DAC5672替代 DAC5672A?

Guru**** 2813505 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5672A, DAC5672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/726250/dac5672a-dac5672-replacement-dac5672a

器件型号:DAC5672A
主题中讨论的其他器件: DAC5672

您好!

在旧设计中、我想用 DAC5672A 替换 DAC5672。

您能否提供差异列表?

我应该为什么进行验证?

谢谢你。

此致、

Mircea Dabacan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mircea、

    对于 DAC5672、AVDD 和 DVDD 之间允许的最大电压–0.5V 至0.5V、这意味着 DAC 的模拟和数字电源都应连接在一起。 而在 DAC5672A 中、此要求已放宽、AVDD 和 DVDD 之间的最大允许电压为-4V 至4V。 这意味着您可以独立地为模拟和数字电源加电/断电。

    此致、
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Neeraj。