This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:ADC

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/725730/ads1299-adc

器件型号:ADS1299
)发现 CMRR 约为-95、指数略差、远低于 ADS1299的(-120 μ V 典型值、如果此参数失败,thx、会发生什么情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最重要的问题是如何改善问题、谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、

    感谢您的发帖、欢迎加入论坛!

    执行测试的条件是什么?

    为了提高 CMRR 值、需要使用最高等级的设备和 EMI 屏蔽。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alexander

        您的回复。结果是通过专用的共模抑制比测试工具(医疗设备)获得的。

         ,提供的-120典型值在良好屏蔽效果的条件下进行测试?您能否提供贵公司的详细测试方法 thx。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、

    我不熟悉您所参考的工具。 测试是否符合 IEC60601-2-37标准? 如果是、则与数据表中的值不同。

    据我所知、输入短接在一起、并施加50Hz 和60Hz 共模正弦波。 峰峰值振幅等于 AVDD–AVSS–(2 x 300mV)、直流失调电压为1/2 Vs。 器件设置列在电气特性表的顶部。 数据表测试中未使用偏置。 该测试在器件位于绝缘屏蔽盒中的情况下进行。