This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7883EVM:关于模拟输入类型。

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4031, ADS7883

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/725508/ads7883evm-about-the-analog-input-type

器件型号:ADS7883EVM
主题中讨论的其他器件:THS4031ADS7883

我想将此板用于直流模拟输入。

但是、当我在以下条件下为电路板加电时

+VA:+6V

-VA:-6V

VDD:5V

VCC:5V、

我遇到了一个问题、即模拟输入具有大约1.1V 的失调电压。

是这样吗?

我想问题是由使用 THS4031的输入缓冲级引起的。

请告诉我如何用于直流输入电压。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ChanHoon、

    ADS7883可接受0V 至 VDD 范围内的单极输入、在您的情况下为5V。

    THS4031同相端子处的电压由 R13三端电位计设置。 如果您调整此三端电位计以在+IN 输入为0V 时获得2.5V 的偏移、这将使您能够在+IN 上馈入-2.5V 至2.5V 的输入。 由于连接到运算放大器的反相端子、这反过来转换为 ADC 输入端的0V 至5V 信号。

    此致、
    Sandeep