This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490SPO2EVM:通过 Python 脚本读取 USB 连接

Guru**** 2881110 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4405EVM, AFE4490SPO2EVM, AFE4405

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/724673/afe4490spo2evm-usb-connection-reading-via-python-script

器件型号:AFE4490SPO2EVM
主题中讨论的其他器件: AFE4405EVMAFE4405

您好!

我想知道是否有方法  可以使用 Python 脚本通过 USB 端口读取 AFE4490SPO2EVM 和 AFE4405EVM 数据?

第二个问题是:

 AFE4490SPO2EVM 和  AFE4405EVM 的默认波特率是多少?哪个端口是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chang、

    以下帖子包含有关我们在 OUT EVM 中使用的协议的详细信息。
    e2e.ti.com/.../1884624

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Prabin:

    感谢您向我介绍该主题。 但是、在该线程结束时、通信问题似乎未得到解决。
    该帖子的作者仍然无法通过 USB 串行端口访问 AFE4490EVM。
    我想这是因为他在通过 USB 端口进行通信时没有获得正确的设置。
    这就是我询问波特率设置的原因。

    那么、您能给我一个正确的配置吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chang、

    AFE4490EVM 的波特率为230400。
    EVM 的 COM 端口可在 PC 的器件管理器中找到。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prabin:

     感谢您的回答。 我可以通过具有正确波特率的 python 代码访问 AFE490SPO2EVM。

    但是、我正在尝试同时对 AFE4405模块进行调整。 我是否能具有 AFE4405通信协议规范。 ?