This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E06:加电时间

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131E06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/725754/ads131e06-power-up-time

器件型号:ADS131E06

大家好、

客户提出的快速问题。

1)在新版(2017)数据表中、我们添加了 ADS131E06的加电时间规格= 128ms、该规格的含义是什么? 在通电后、我们需要等待128ms、然后我们可以开始通过 SPI 与器件通信?

2) 2)硬件复位后、Min 需要等待多长时间才能向器件发送命令?

3) 3)完成所有初始寄存器设置后、我们可以在不增加等待时间的情况下启动 ADC 采样操作、对吧?

换句话说、在命令设置后、没有任何寄存器需要额外的等待时间。 对吧?

谢谢。

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    感谢您的发帖!

    这是否也与另一个问题有关?

    1)是的。
    2)& 3)来自数据表的第9.4.2节:RESET 命令在命令的第八个 SCLK 下降沿生效。 复位后、需要18个 tCLK 周期才能将配置寄存器初始化为默认状态并启动转换周期。 请注意、只要使用 WREG 命令将 CONFIG1寄存器设置为新值、就会自动向数字滤波器发出内部复位命令。