This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:输入超出范围检测

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/725857/ads131e08-input-out-of-range-detection

器件型号:ADS131E08

大家好。

现在、我们在使用 ADS131E08的新传感器产品上面临着奇怪的现象。 它使用 ADC 电路来感应物理值。

我们希望使用 ADS131E08的超出范围检测功能来断开电路。

但它不像我们预期的那样工作。

 我们的设置条件如下。

 

DVDD 3.3V

AVDD 5.0V

AVSS   0V

VREFP 5.0V

VREFN   0V

Comp_TH 010 (上限90%= 4.5V /下限10%= 0.5V)

 

在这种情况下、我们应用了 IN1P = 0V、IN1N = 5.0V。

在这种情况 下、两个输入电压电平都超过了由 COMP_TH 寄存器固定的阈值 vale。

但 FAULT_STATP 和 FAULT_STATN 中的相应错误位未设置。 (保持"0"。)

另一方面、当我们应用 IN1P=5.0V、IN1N=0V 时、误差寄存器中会检测到这两个误差。

它是否正常运行?

通过其他测试、其外观如下所示。

INxP (x:1-8)信号仅与高侧阈值进行比较。

INxN (x:1-8)信号仅与低侧进行比较。

从 ADS131E08的规格表中可以看出、任何输入似乎都是同时与高阈值和低阈值进行比较的。

请告诉我、我的理解是否正确。

 

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junji、您好!

    您将通过 ADS131E08中的比较器获得预期运行、INxP 信号将查看高侧阈值、INxN 将查看低侧阈值。