This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7718:电源抑制比(PSRR)

Guru**** 2673945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/724456/dac7718-power-supply-rejection-ratio-psrr

器件型号:DAC7718

在数据表中、它列出了:

 在 AVDD =+33V 至+36V 的条件下、电源抑制为0.05 LSB。

您能解释一下该规格/条件意味着什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    欢迎使用 E2E、感谢您的提问。 测试条件意味着、当 AVDD 从+33V 到+36V 之间变化时、直流输出变化0.05 LSB。

    希望这能解答您的问题。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Uttam

    感谢您的回复。  您的回答确认了我所假设的情况-就是测量/测试条件看起来有点不寻常。

    您是否有任何可能显示 PSRR 与频率间关系的数据?  具体而言、开关电源产生的纹波(500kHz-1.5MHz 范围)?

    我正在尝试确定我们是否需要为 DAC 提供线性稳压器、或者 SMPS 的输出是否足够。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    我理解您的要求。 但是、我们没有该器件的 PSRR 与频率间的关系图。

    此致、
    Uttam