This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL0501-100:TPL0501-100的建议工作电压

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL0501-100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/724709/tpl0501-100-the-recommend-working-voltage-of-tpl0501-100

器件型号:TPL0501-100

大家好、

我的客户在其设计中使用 TPL0501-100。 他们想知道让 VH 在6.5V 输入下工作是否可行。

或者我们是否有其他器件可以支持更高的电压?

此致、

杨波

器件  dɪ vaɪs μ  详细X μ V]
基本翻译 μ A
N.装置;策略;图案;设备
网络释义 μ A
器件: 装置 μ A
设备驱动程序: 驱动程序
设备托架: 设备托架
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yangbo、

    感谢您的查询。 VDD 最高可达7V 请注意、VH 的限制为 VDD。 因此、如果他们希望将 HA 连接到6.5V、则 VDD 也需要处于相同的电平。

    希望这能解答您的问题。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sahu、

    感谢您的快速回复。
    我在数据表中看到2.7-5.5V 单电源运行。 因此、我担心以6.5V 运行会影响器件的寿命。 你怎么看?

    此致、
    杨波
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yangbo、

    我想我们已经通过邮件解决了这一问题。 关闭这里的线程。

    此致、
    Uttam