This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7809:运行 ADS7809、而无需对读取/转换引脚进行脉冲

Guru**** 2560040 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/725680/ads7809-run-the-ads7809-without-having-to-pulse-the-read-convert-pin

器件型号:ADS7809

是否可以在无需对读取/转换引脚进行脉冲的情况下运行 ADS7809转换器?

我在电路板连接器上受到引脚限制、无法用线路控制读取/转换引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肯尼思、您好!

    ADS7809上没有可启动转换周期的输入命令(无 SDI)。 如果 ADS7809是 SPI 总线上的唯一器件、您可以将/CS 接至低电平并脉冲 R/C 请告诉我们有关您的系统的更多信息(可能是一个过时的原理图?) 也许我们可以找到一种创造性的方法来帮助您获得引脚功能、从而控制恼人的 R/C 输入。